This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28P650DK, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1476553/tms320

器件型号:TMS320F28P650DK
Thread 中讨论的其他器件: C2000WARE

工具与软件:

您好:

我需要使用 TMS320F28P650DK 来实现以下功能:

实时应用、ADC 输入采样约为3.5MSPS、输入信号是周期性噪声信号-假设正弦波-我需要锁定在 DSP 内部编程的数控振荡器(NCO)、所有其他功能也都在 DSP 内;PID 和滤波器、所以基本上、它是软件实现的锁相环、信号的频率在20 KHz 到1MHz 之间...

TMS320F28P650DK 是否适合该应用?

如果不能执行、则可以执行哪个 DSP 处理器?

也可以使用外部 ADC 和 DAC。。。

此外、频率分辨率应约为0.005Hz

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TMS320f28p650dk 需要12位精度输入、因此适用于该应用。  

    是可以使用外部 ADC、但环路速度将取决于所使用的 b/w ADC 和 dsp/TMS320f28p650dk  的通信接口。

    谢谢!

    Nilesh  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    那么、是否有任何代码示例可以在处理器上实施 NCO、将输入(12位)更新为每秒3.5兆输入?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hossam
    我会查看  C2000Ware 中的 adc_ex5_soc_continuous 或 adc_ex6_soc_continuous_dma 示例。  此图应说明如何使用转换结束信号自触发下一个 ADC 转换、以保持 ADC 处于其全采样率。

    就 NCO 实施而言、我不知道有一个确切执行 NCO 的示例、但 https://www.ti.com/tool/TIDA-010938 可能是一个很好的起点。  此设计具有的直流/交流电需要匹配太阳能系统中将直流电转换为交流电的交流电源的频率。

    此致!
    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    交流主频率仍然远远低于所需的 NCO 频率、即从100KHz 到1MHz……

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请允许我联系我们的系统团队、看看我们是否有类似的东西。

    此致!

    Matthew