This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800157:擦除组0 FMSTAT 时发生闪存错误

Guru**** 2534410 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F2800157, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1463820/tms320f2800157-flash-memory-error-erasing-bank-0-fmstat

器件型号:TMS320F2800157
主题中讨论的其他器件:LAUNCHXL-F2800157UNIFLASH

工具与软件:

尊敬的先生:

我在调试时在套件 LAUNCHXL-F2800157上遇到以下错误、请帮助我修复
谢谢!


C28xx_CPU1:闪存编程器:擦除组0 FMSTAT (某些器件上的 STATCMD)时出错值= 33。 操作已取消(0)。
C28xx_CPU1:文件加载程序:内存写入失败:未知错误
C28xx_CPU1:GEL:文件:D:\bootloadersolar\CPU1_flash\bootloader.out:加载失败。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI 支持团队:

    请帮我解决这个问题!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cong、

    如果您使用 CCS 连接器件并启动闪存工具、是否能够从该对话框中执行擦除命令?  我还不想尝试加载.out 文件、先看独立擦除是否可行。

    如果不起作用、你能否打开一个存储器窗口来访问闪存地址空间并回复你看到的值?  我正在尝试确定代码安全模块是否处于活动状态并保护闪存区域。

    此致!

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的支持!

    我尝试使用 Uniflash 刷写固件、错误与我之前发送的错误相同。 我在 RAM 上有一个构建代码并运行调试、我检查了闪存分区没有被删除、仍然在我之前记录的数据之间。

    我已更换套件上的新 MCU 并且工作正常。 现在、我无法按照您的需要进行调试以读取闪存区域

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cong、

    您是否在新 MCU 上看到过同样的问题、或者您是说现在闪存正在进行编程?

    此致!
    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matthew  

    我刚刚在新 MCU 上度过了一个漫长的假期、一切都正常运行。 我的意思是、我无法读取发生闪存错误的旧 MCU 上的闪存区域、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cong、

    感谢您的澄清、我认为 DCSM 已激活较旧的器件并锁定了器件。  除非我们可以解锁它,否则我们将无法重新编程等

    此致!

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matthew、您好!

    如果 DCSM 被激活、哪些操作会导致器件锁定?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在该器件上、如果有意对当前 CSM 密码进行编程、并且密码未知、则密码会被锁定。  该器件应该不会有任何问题、即使编程期间器件断电也是如此、因为它应该不会影响存储密码的 OTP。  所以不应使用任何意外的编程。

    此致!

    Matthew