This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:单个 MAC 的以太网菊花链

Guru**** 2640205 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1466399/tms320f28388d-ethernet-daisy-chain-with-single-mac

器件型号:TMS320F28388D

工具与软件:

尊敬的 Champs:

我的客户希望使用 F28388D 构建以太网菊花链。 他们需要借助 F28388D 上的一个 MAC 和2个以太网端口(交换端口)来实现这一点。

我们对此有参考设计还是指南?

此致、

TED  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们似乎可以将 KSZ8794 (Microchip)用于硬件。 我们是否有固件解决方案支持菊花链的单个 MAC、外部以太网交换机解决方案?

    此致、

    TED

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、团队成员:

    有人能检查一下吗?

    如果不可能、我会推荐客户 AM26x。

    此致、

    TED

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、团队成员:

    如果我们没有这方面的计划、请确认。

    此致、

    TED

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 
     我们 在 F2838x 上没有该器件的参考设计。 但是、这应该是一个易于设置的配置。

    KSZ8794CNX 和 F2838x EMAC 均支持 RMII。 在 RMII 中将两者配置为 MAC 到 MAC 拓扑。
    最好在电路板制造之前由 TI 硬件应用审查客户原理图和电路板文件。

    关于 AM26x-它具有片上(集成)双端口 MAC 交换机、支持千兆位速度。 PHY 未集成在开关中、是要添加的单独器件。 如果客户 对此感兴趣、请参考本文档 和 本文档


    此致、
    Pradeep