This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025C:如何减少快速模式下的电机参数识别时间

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F280025C, DRV8353RS-EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1478495/tms320f280025c-how-to-reduce-motor-paramter-identification-time-in-fast-mode

器件型号:TMS320F280025C
主题中讨论的其他器件:DRV8353RS-EVM

工具与软件:

您好!

在我的生产 代码中,我  希望 电机参数识别的时间更短。

到目前为止、计算  Rs_Ohm、Ls_d_H、Ls_q_H、FLUX_VpHz 大约需要2分钟。

请建议 哪些地方进行更改 以缩短时间、 减少多少时间、从而保持参数的准确性。

谢谢、此致、

Anil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    使用  DRV8353RS-EVM + LaunchXL-F280025C。
     
    更多详细信息在"原始问题"中、此讨论线程的2级。  
    谢谢!
    Anil
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anil:

    感谢您提供 更多信息。  电机 ID 上花费的时间取决于算法的执行情况。 因此、不能缩短该时间。 但是、 这种延迟是否 可以接受、因为您一开始只需要为新电机运行一次?

    谢谢!

    嘉兴市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的嘉兴:

    有。 在调试期间仅使用一次。

    如果有一个选项,我想赶时间。

    此致、

    Anil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anil:

    正如我之前所说的那样、执行时间取决于算法本身、如果使用 CPU 时钟频率较快的 MCU、执行时间可能会更短。

    谢谢!

    嘉兴市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arill、

    看起来、谨慎的做法是在生产应用程序中不包含此类 ID 过程。 根据制造工艺和环境温度等其他因素、每个电机的参数可能不同。 或许有必要进行认证、将特定参数值标记每个电机、以供经过校准的某些外设的经过认证的 MCU 流程使用。 您也可以添加其他更谨慎的驱动器认证措施。 因此、每个定制 PCB MCU 都与特定带标签的电机相连接、以减少最终装配线上的输出。 通常、很小的细节可能会让一家公司感到头疼。