This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F280025C:CCS 更新固件砖型电路板

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F280025C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1480592/launchxl-f280025c-ccs-updating-firmware-bricks-board

器件型号:LAUNCHXL-F280025C

工具与软件:

我已经阅读过该主题: https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/614357/ccs-can-t-update-xds110-firmware

以及该页面: https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/xdsdebugprobes/emu_xds110.html

问题:

我尝试了使用 CAN 为 F28002X 提供伺服驱动器示例项目。 尝试调试时、CCS 20.0.0需要更新 XDS110探针:

但是、更新探测器后、它不再检测探测器:

我尝试通过 xdsdfu 更新,如这里所述: https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/xdsdebugprobes/emu_xds110.html#manual-update

但是、xdsdfu 无法检测到电路板:

并且该电路板也不会在设备管理器中显示:

故障排除部分:https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/xdsdebugprobes/emu_xds110.html#option-1-flash-the-bootloader-from-the-command-line-using-the-xdsdfu-utility

显示将 JTAG TDO 短接至地、以强制电路板进入 DFU 模式、尝试解砖电路板。 我相信这是 LAUNCHXL-F280025C 板上的 J102、因此我在 J102上放置了一根跳线、但 xdsdfu 给出相同的结果(找不到电路板)。

我在两台不同的 Win 10电脑和两台不同的近期购买的 LAUNCHXL-F280025C 板上进行了这项测试、但这不是计算机或电路板。

第三个电路板、因此芯失效不是优先考虑的问题、而是如何在不对电路板芯片或需要更新固件的情况下进行调试。

-Shawn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shawn:

    [报价 userid="265015" url="~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1480592/launchxl-f280025c-ccs-updating-firmware-bricks-board "]声明将 JTAG TDO 短接至地以强制电路板进入 DFU 模式、从而尝试取消电路板砖化。 我相信这是 LAUNCHXL-F280025C 板上的 J102、因此我在 J102上放置了一根跳线、但 xdsdfu 可提供相同的结果(找不到板)。

    我相信 J101具有需要短接的 JTAG TDO 信号。  

    我个人以前曾遇到过这个问题、能够使用 xdsdfu 实用程序(不强制使用 DFU 模式)解决这个问题、即使 xdsdfu 无法检测带-e 标志的电路板:

    1. 拔下 USB 并将其重新插入 LaunchPad
    2. 执行:xdsdfu.exe -m  
    3. 执行:xdsdfu.exe -f -r

    第二条命令完成后、固件已更新、XDS110应可供使用。

    此致!

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matt、

        感谢您的建议、但即使在 J101上使用 TMS 和 TCK 跳线、仍无法检测到电路板。

        我尝试了您的解决方案(xdsdfu.exe -m)、但由于仍未检测到电路板、因此无法正常工作、我们在两个不同的电路板和两台不同的计算机上尝试了该解决方案。

         希望有人可以发布不同的解决方案或诊断。 再次感谢您的帮助。

    -Shawn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shawn:

    这是一个已知问题: https://sir.ext.ti.com/jira/browse/EXT_EP-12143

    将在周一即将推出的 CCS 20.1.0版本中随附正式修复的固件版本36。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ki:

        谢谢、这就是问题所在。 插入 USB 端口时按住侧面按钮可解决所有问题。 我想我会等到星期一才能修复。

    Shawn