This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28386D:技术文档请求

Guru**** 2757895 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1465470/tms320f28386d-request-for-technical-documentation

器件型号:TMS320F28386D

工具与软件:

尊敬的:

我正在使用特定于 TMS320F28386DPTPQ 的 C2000微控制器。

为了完成我的项目、我需要找到以下技术文档: 

适用于 QM MCU 的1-C2000安全包

适用于汽车和工业 MCU 的2-C2000安全包
3个附加功能安全自检库 CLA_STL 和 C28x_STL

我期待您的反馈。

此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些软件包需要签订 NDA 才能访问。 您是否可以联系到 FAE 或销售联系人?

    惠特尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的:

    我没有 FAE、甚至没有销售办事处的联系人

    我从您的网站或分销商处购买。

    您能请我与他们联系吗?

    我期待您的反馈。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的惠特尼:

    最后、我签署了 NDA 协议。

    现在是否可以获得以下所需的文档?

    我总结了文档的以下内容:

    适用于 QM MCU 的1-C2000安全包 
    适用于汽车和工业 MCU 的2-C2000安全包
    3个附加功能安全自检库 CLA_STL 和 C28x_STL

    我期待您的反馈。

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的跟进。 我已要求销售代表通过电子邮件向您发送请求链接。

    惠特尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的惠特尼:

    感谢您的答复。

    目前我尚未收到要求的文档。

    我正在等待响应。

    曼努埃尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、曼努埃尔--你今天收到了 Federico 的电子邮件吗?

    惠特尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我看到您的访问权限已被批准、因此我将继续并关闭这个主题。

    惠特尼