This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049C:配置 GPIO 时出现 SysConfig 错误

Guru**** 2752855 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1480835/tms320f280049c-sysconfig-error-while-configuring-gpios

器件型号:TMS320F280049C
主题中讨论的其他器件:SysConfigC2000WARE

工具与软件:

您好!

我将 F280049C MCU 用于我的工程、并尝试使用 SysConfig 配置 GPIO。 在工程中、我都使用 SysConfig 和 bitfield 方法。 我使用 SysConfig 1.22.0

到目前为止、我设置了6个 GPIO。 当我尝试设置第七个时、编译器或链接器提供以下错误:

说明资源路径位置类型
#10099-D 程序将无法装入可用内存中、或者该段包含的调用站点需要无法为此段生成 trampoline。 段".text"大小0x273f 第0页的对齐/分块放置失败。 可用存储器范围:28004x_generic_flash_lnk.cmd /hipe_HVLV_DCDC_Concept_SW_V3/Linker_command_files 行77 C/C++问题

在控制台中显示以下错误消息:


"../Linker_command_files/28004x_generic_flash_lnk.cmd"、第77行:错误#10099-D:程序将不适合可用存储器、或该段包含一个需要无法为该段生成蹦床函数的调用站点。 段".text"大小0x273f 第0页的对齐/分块放置失败。 可用存储器范围:
FLASH_BANK0_SEC2大小:0x1000未使用:0x0最大空洞:0x0
FLASH_BANK0_SEC3大小:0x1000未使用:0x8cc 最大空洞:0x8cc
FLASH_BANK0_SEC5大小:0x1000未使用:0x1000最大空洞:0x1000
错误#10010:链接期间遇到错误;未构建"HIPE_HVLV_DCDC_CONCETION_SW_V3.out"。


我想它说该错误与存储器有关、但我的大学可以使用 SysConfig 1.19.00设置更多的 GPIO。  

此外、当我尝试设置4个 GPIO 并 选择"Write Initial Value"时、也会看到该错误。

有人能帮我吗?


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这主要是由于缺少可用于.text 段的写入存储器。 您能否为.text 段添加更多存储器并进行试用。

    此外、请共享链接器 cmd 文件供进一步分析。

    我认为这不是 SYSCFG 工具版本的问题。

    谢谢

    Aswin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MEMORY
    {
    PAGE 0 :
       /* BEGIN is used for the "boot to Flash" bootloader mode   */
    
       BEGIN           	: origin = 0x080000, length = 0x000002
       RAMM0           	: origin = 0x0000F6, length = 0x00030A
    
       RAMLS0          	: origin = 0x008000, length = 0x000800
       RAMLS1          	: origin = 0x008800, length = 0x000800
       RAMLS2      		: origin = 0x009000, length = 0x000800
       RAMLS3      		: origin = 0x009800, length = 0x000800
       RAMLS4      		: origin = 0x00A000, length = 0x000800
       RESET           	: origin = 0x3FFFC0, length = 0x000002
    
       /* Flash sectors */
       /* BANK 0 */
       FLASH_BANK0_SEC0  : origin = 0x080002, length = 0x000FFE	/* on-chip Flash */
       FLASH_BANK0_SEC1  : origin = 0x081000, length = 0x001000	/* on-chip Flash */
       FLASH_BANK0_SEC2  : origin = 0x082000, length = 0x001000	/* on-chip Flash */
       FLASH_BANK0_SEC3  : origin = 0x083000, length = 0x001000	/* on-chip Flash */
       FLASH_BANK0_SEC4  : origin = 0x084000, length = 0x001000	/* on-chip Flash */
       FLASH_BANK0_SEC5  : origin = 0x085000, length = 0x001000	/* on-chip Flash */
       FLASH_BANK0_SEC6  : origin = 0x086000, length = 0x001000	/* on-chip Flash */
       FLASH_BANK0_SEC7  : origin = 0x087000, length = 0x001000	/* on-chip Flash */
       FLASH_BANK0_SEC8  : origin = 0x088000, length = 0x001000	/* on-chip Flash */
       FLASH_BANK0_SEC9  : origin = 0x089000, length = 0x001000	/* on-chip Flash */
       FLASH_BANK0_SEC10 : origin = 0x08A000, length = 0x001000	/* on-chip Flash */
       FLASH_BANK0_SEC11 : origin = 0x08B000, length = 0x001000	/* on-chip Flash */
       FLASH_BANK0_SEC12 : origin = 0x08C000, length = 0x001000	/* on-chip Flash */
       FLASH_BANK0_SEC13 : origin = 0x08D000, length = 0x001000	/* on-chip Flash */
       FLASH_BANK0_SEC14 : origin = 0x08E000, length = 0x001000	/* on-chip Flash */
       FLASH_BANK0_SEC15 : origin = 0x08F000, length = 0x001000	/* on-chip Flash */
    
       /* BANK 1 */
       FLASH_BANK1_SEC0  : origin = 0x090000, length = 0x001000	/* on-chip Flash */
       FLASH_BANK1_SEC1  : origin = 0x091000, length = 0x001000	/* on-chip Flash */
       FLASH_BANK1_SEC2  : origin = 0x092000, length = 0x001000	/* on-chip Flash */
       FLASH_BANK1_SEC3  : origin = 0x093000, length = 0x001000	/* on-chip Flash */
       FLASH_BANK1_SEC4  : origin = 0x094000, length = 0x001000	/* on-chip Flash */
       FLASH_BANK1_SEC5  : origin = 0x095000, length = 0x001000	/* on-chip Flash */
       FLASH_BANK1_SEC6  : origin = 0x096000, length = 0x001000	/* on-chip Flash */
       FLASH_BANK1_SEC7  : origin = 0x097000, length = 0x001000	/* on-chip Flash */
       FLASH_BANK1_SEC8  : origin = 0x098000, length = 0x001000	/* on-chip Flash */
       FLASH_BANK1_SEC9  : origin = 0x099000, length = 0x001000	/* on-chip Flash */
       FLASH_BANK1_SEC10 : origin = 0x09A000, length = 0x001000	/* on-chip Flash */
       FLASH_BANK1_SEC11 : origin = 0x09B000, length = 0x001000	/* on-chip Flash */
       FLASH_BANK1_SEC12 : origin = 0x09C000, length = 0x001000	/* on-chip Flash */
       FLASH_BANK1_SEC13 : origin = 0x09D000, length = 0x001000	/* on-chip Flash */
       FLASH_BANK1_SEC14 : origin = 0x09E000, length = 0x001000	/* on-chip Flash */
       FLASH_BANK1_SEC15 : origin = 0x09F000, length = 0x000FF0	/* on-chip Flash */
    
    //   FLASH_BANK1_SEC15_RSVD : origin = 0x09FFF0, length = 0x000010  /* Reserve and do not use for code as per the errata advisory "Memory: Prefetching Beyond Valid Memory" */
    
    PAGE 1 :
    
       BOOT_RSVD       : origin = 0x000002, length = 0x0000F1     /* Part of M0, BOOT rom will use this for stack */
       RAMM1           : origin = 0x000400, length = 0x0003F8     /* on-chip RAM block M1 */
    //   RAMM1_RSVD      : origin = 0x0007F8, length = 0x000008     /* Reserve and do not use for code as per the errata advisory "Memory: Prefetching Beyond Valid Memory" */
    
       RAMLS5      : origin = 0x00A800, length = 0x000800
       RAMLS6      : origin = 0x00B000, length = 0x000800
       RAMLS7      : origin = 0x00B800, length = 0x000800
    
       RAMGS0      : origin = 0x00C000, length = 0x002000
       RAMGS1      : origin = 0x00E000, length = 0x002000
       RAMGS2      : origin = 0x010000, length = 0x002000
       RAMGS3      : origin = 0x012000, length = 0x001FF8
    //   RAMGS3_RSVD : origin = 0x013FF8, length = 0x000008     /* Reserve and do not use for code as per the errata advisory "Memory: Prefetching Beyond Valid Memory" */
    }
    
    
    SECTIONS
    {
       codestart        : > BEGIN,     PAGE = 0, ALIGN(4)
       .text            : >> FLASH_BANK0_SEC2 | FLASH_BANK0_SEC3 | FLASH_BANK0_SEC5,   PAGE = 0, ALIGN(4)
       .cinit           : > FLASH_BANK0_SEC1,     PAGE = 0, ALIGN(4)
       .switch          : > FLASH_BANK0_SEC1,     PAGE = 0, ALIGN(4)
       .reset           : > RESET,     PAGE = 0, TYPE = DSECT /* not used, */
    
       .stack           : > RAMM1,     PAGE = 1
    
    #if defined(__TI_EABI__)
       .init_array      : > FLASH_BANK0_SEC1,       PAGE = 0,       ALIGN(4)
       .bss             : > RAMLS5,       PAGE = 1
       .bss:output      : > RAMLS3,       PAGE = 0
       .bss:cio         : > RAMLS0,       PAGE = 0
       .data            : > RAMLS5,       PAGE = 1
       .sysmem          : > RAMLS5,       PAGE = 1
       /* Initalized sections go in Flash */
       .const           : > FLASH_BANK0_SEC4,       PAGE = 0,       ALIGN(4)
    #else
       .pinit           : > FLASH_BANK0_SEC1,       PAGE = 0,       ALIGN(4)
       .ebss            : > RAMLS5,       PAGE = 1
       .esysmem         : > RAMLS5,       PAGE = 1
       .cio             : > RAMLS0,       PAGE = 0
       .econst          : > FLASH_BANK0_SEC4,    PAGE = 0, ALIGN(4)
    #endif
    
       ramgs0           : > RAMGS0,    PAGE = 1
       ramgs1           : > RAMGS1,    PAGE = 1
    
     
    #if defined(__TI_EABI__) 
       .TI.ramfunc      : LOAD = FLASH_BANK0_SEC1,
                          RUN = RAMLS0,
                          LOAD_START(RamfuncsLoadStart),
                          LOAD_SIZE(RamfuncsLoadSize),
                          LOAD_END(RamfuncsLoadEnd),
                          RUN_START(RamfuncsRunStart),
                          RUN_SIZE(RamfuncsRunSize),
                          RUN_END(RamfuncsRunEnd),
                          PAGE = 0, ALIGN(4)
    #else					  
       .TI.ramfunc      : LOAD = FLASH_BANK0_SEC1,
                          RUN = RAMLS0,
                          LOAD_START(_RamfuncsLoadStart),
                          LOAD_SIZE(_RamfuncsLoadSize),
                          LOAD_END(_RamfuncsLoadEnd),
                          RUN_START(_RamfuncsRunStart),
                          RUN_SIZE(_RamfuncsRunSize),
                          RUN_END(_RamfuncsRunEnd),
                          PAGE = 0, ALIGN(4)
    #endif
    
    }
    
    /*
    //===========================================================================
    // End of file.
    //===========================================================================
    */
    

    我已将 cmd 文件与错误行的屏幕截图(第77行)共享。
    我不熟悉这些主题您能向我展示一个有关为.text 段添加内存的文档吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请看一下 CMD 文件配置的线程。

    TI 链接器命令文件入门

    我们已在位于 C2000Ware_5_04_00_00\device_support\f28004x\common\cmd 的 SDK 文件夹中存在链接器 cmd 文件

    你可以看看文件夹中的通用链接器 cmd 文件。

    您可以查看生成的.map 文件、以了解哪些段被分配给.text 以及哪个段占用空间。

    谢谢

    Aswin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我解决了这个问题、但是我不明白为什么会发生这种情况。

    当我尝试从 SysConfig 设置6个 GPIO 时、这是内存分配结果



    下面是.cmd 命令  
      .text       :>> FLASH_BANK0_SEC5 | FLASH_BANK0_SEC6 | FLASH_BANK0_SEC7 ,  PAGE = 0, ALIGN (4)


    然后、当我添加第7个 GPIO 时、错误显示为以下存储器分配结果



    您可以看到、使用6个 GPIO 设置时、存储器可以完全分配 sec5和 sec6、几乎分配 sec7的一半。

    但当我添加第7个时、分配在 SEC6的一半被阻止。

    最好在这里了解原因。

    感谢您的支持。
    此致、

    Gökhan μ A  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用下面这一行来表示存储器、该存储器将 bank0中的9个扇区组合在一起、从而使得该代码变得非常大。 (而不是上述 SEC5、SEC6、sec7命令)

    FLASH_BANK0_MAINPGM:origin = 0x087000、length = 0x009000          /*片上闪存*/
    text           :>> FLASH_BANK0_MAINPGM、  page = 0、align (4)

    内存分配结果

    如果有一个解释为什么发生这种情况,它将是非常 有益的。