This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCD28379D:F2837x_180控制卡 VDDIO

Guru**** 2468610 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDSCNCD28379D, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1478633/tmdscncd28379d-f2837x_180-control-card-vddio

器件型号:TMDSCNCD28379D
Thread 中讨论的其他器件: C2000WARE

工具与软件:

您好!

在数据表中、它建议在 F28379的 BGA 封装上的每个 VDDIO 引脚上都使用电容器、但控制卡不遵循该说明。 您能否谈谈是要按照数据表所述增加电容器数量、还是开发板中 VDDIO 上的电容器数量是否足够?

谢谢!

Noah M.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于 VDDIO、建议每个引脚使用0.1uF (去耦电容器)、总共使用10uF 的大容量电容器。  

    此外、您还需要检查对驱动 MCU 的输出电容器的 LDO 或直流/直流规格的要求。 请参阅 EVM、以在 C2000软件路径中获取参考(C:\ti\c2000\C2000Ware_5_04_00_00\boards\controlCARDs\TMDSCNCD28379D)

    此致!

    Uttam