Thread 中讨论的其他器件:C2000WARE
工具与软件:
您好!
我有一个 偏移的电流传感器、它馈送到 A2/CMPIN1P。
我正在配置 CMPSS1模块、以使用内部 DAC 和数字滤波器的锁存输出(高电平和低电平、COMP 的输出反相)来保护我的应用免受正负侧过流的影响、然后在默认情况下使 PWM 模块跳闸。
我配置了 CTRIPHSEL & CTRIPLSEL = 3 =>数字滤波器驱动 CTRIPH 和 CTRIPL 的锁存输出。
关于 ASYNCHEN 和 ASYNCLEN、如果我将其配置为1、则意味着"异步比较器输出通过锁存数字输出滤波器输出馈入或门"。
在这种情况下、由于它是或门、异步路径将始终 在 数字输出滤波器之前起作用、因此数字输出滤波器是无用的。 我不确定是否能理解这些来自 COMPCTL 寄存器的 ASYNCHEN & ASYNCLEN 位的用途?
感谢你澄清这一点、我希望我对它的工作方式有一个完全的了解。
此致、
Adrien