This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800157:GPIO UART

Guru**** 2605955 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F2800157, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1478907/tms320f2800157-gpio-uart

器件型号:TMS320F2800157
主题中讨论的其他器件: SysConfig

工具与软件:

您好、iam 在 DCDC 的背景下处理 TMS320F2800157平台 、我想更改 GPIO8/9上的 SCIA TX/RX 、默认情况下是在 GPIO 28/29上、我该怎么做? 是否应更改 bootrom 配置?  

提前感谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    初始化器件和 GPIO 但使用 GPIO 寄存器时、可以更改此设置:

    实现此目的的一种简单方法是、如果您使用基于 SysConfig 的工程、则可以轻松为 SCI 选择 GPIO 8和9、并查看自动生成的 C 代码。 否则、我们的软件示例将显示 GPIO 初始化。您可以参考。 您只需确保使用正确的 GPIO 寄存器:

    TRM 中提供了这些信息、供您参考。

    此致、

    Allison

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Allison ,谢谢你的回应  

    事实上,我想使它在 Romboot 独立模式,我想使设备能够从闪存或 SCI 引导取决于选择引脚,这是 GPIO10 ,而对于 SCI,我想更改 GPIO 默认为28/29 ,我想把它设置为 GPIO8/9 ,我可以找到一种方式与 DCSM 安全工具在 CCS studio ,请参阅以下捕获, 但我仍然有一些问题:配置后,我要做什么,我应该只是构建和闪存项目,我应该改变另一个参数吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请给我留出几天时间与我们的引导加载/ROM 专家进行核实。  

    此致、

    Allison

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allison、 我只需保存配置并构建项目和闪存就可以将其刷写、但是 iw 如果我在 BOOTDEF0上放置闪存并在 BOOTDEF1上放置 sci、您可能需要了解什么是差异 ? 它与 GPIO 电平有关吗? 如果我将 闪存放在 BOOTDEF0上、以便选择从闪存 I Haddf 引导是否将 GPIO10置于低级别? 谢谢你的答复,我真的很感谢你的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、这只需要使用您在 DCSM 中配置的引导模式选择引脚(BMSP)为 BOOTDEF 查找表建立索引。 由于已启用一个 BMSP (GPIO10)、因此您只能根据将 GPIO10设置为低电平还是高电平在两个 BOOTDEF 之间进行选择。

    • 如果 GPIO10为 低电平 BOOTDEF0 (在您的情况下为 SCI 引导)
    • 如果 GPIO10为 高电平 BOOTDEF1 (在您的情况下为闪存引导))

    我希望这澄清了引导流程、如果您还有任何问题、请告诉我。

    此致!

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,它是如此的有帮助,谢谢你的答复  

    祝您度过美好的一天