This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800135:如何在将代码从 Arm Cortex-M4器件迁移到 C2000时减小代码大小

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1477552/tms320f2800135-how-to-reduce-the-code-size-when-migrate-code-from-arm-cortex-m4-devices-to-c2000

器件型号:TMS320F2800135
Thread 中讨论的其他器件:C2000WARE

工具与软件:

您好、专家

我的客户正在将其 ARM Cortex-M4器件代码迁移到用于 HVAC 的 F2800135、他们有以下两个问题:

1.一旦他们更改了文件夹名称,地图地址就会更改,如何理解这一更改。

2.他们想知道如何利用与 M4器件相比的 C2000优势减小代码量并提高代码运行效率。 我们可以分享一些相关文档吗?

谢谢

Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joe。

    请查看从8位可寻址 CPU 到 C28x 的迁移应用手册-  

    将软件从8位(字节)可寻址 CPU 迁移至 C28x CPU (修订版 A)

    Unknown 说:
    2. 他们想知道如何利用与 M4器件相比的 C2000优势减小代码大小并提高代码运行效率。 我们能否就此共享一些文档?

    如需减少代码、您可以尝试不同的编译器优化级别、请查看编译器用户指南- TMS320C28x 优化 C/C++编译器 v18.12.0.LTS 用户指南(修订版 R)

    对于任何数学或 DSP 相关运算、可以使用 C2000ware 库代替标准库。

    谢谢

    Aswin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Aswin

    第一个问题怎么样?

    [报价 userid="521036" url="~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1477552/tms320f2800135-how-to-reduce-the-code-size-when-migrate-code-from-arm-cortex-m4-devices-to-c2000 "]

    1.一旦他们更改了文件夹名称,地图地址就会更改,如何理解这一更改。

    [报价]

    谢谢

    Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe、  

    请让我与 CCS 专家联系、了解更多详细信息。

    谢谢

    Aswin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [quote userid="521036" url="~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1477552/tms320f2800135-how-to-reduce-the-code-size-when-migrate-code-from-arm-cortex-m4-devices-to-c2000更改文件夹名称后、地图地址将更改、如何理解此更改。

    请将两个映射文件都放入一个 zip 文件并 将其附加到您的下一篇文章中。

    谢谢。此致、

    -George.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 George

    我与客户进行了仔细检查、此问题是由客户更改文件中的内容引起的、因此此主题没有其他问题。

    感谢您的支持。

    Joe