This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:支持的静态代码分析工具

Guru**** 2814605 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1477591/tms320f28379d-supported-static-code-analysis-tools

器件型号:TMS320F28379D
Thread 中讨论的其他器件:C2000WARE

工具与软件:

专家们、您好!

我想知道是否有符合 MISRA 标准且可以与 Code Composer Studio 集成的静态代码分析工具列表

我们使用的是 Code Composer Studio 版本:12

从 googling ,我们发现 LRDA 实际上有一些与 Code composer studio 的集成,但这是只有版本6 :

https://ldra.com/press/ldra-extends-integration-texas-instruments-code-composer-studio-6/

此外 LRDA 是昂贵的:(,并希望你可以建议一些更便宜的替代方案,这可以直接与 CCS 集成,使生活更容易一点。  

我想我在这些论坛上看到、C2000WARE 被 LRDA 作为其主要 STA 工具进行检查?

如果这种整合在项目层面是不可能的,那么下一个最好的选择是什么,请您说明一下这一点。 轻松集成对我们来说非常重要。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AK、

    您要查看的链接是一个非常旧的新闻稿、LDRA 宣布目前支持与 Code Composer Studio 集成。 当时的 CCS 版本是 v6、但这并不意味着它是他们支持的最后版本。 LDRA 可以提供有关它们支持的版本的更多信息、但我希望您所使用的 v12也能得到支持。

    还有其他解决方案、例如:

    ParaSoft C/C++测试 https://www.parasoft.com/solutions/static-code-analysis/

    vectorCAST https://www.vector.com/us/en/products/products-a-z/software/vectorcast/

    Klocwork https://www.perforce.com/p/kw/try-klocwork-static-code-analyzer

    也有较便宜的解决方案、例如 PC Lint

    https://pclintplus.com/wp-content/uploads/2023/04/getting-started-pclp-generic-ccs-eval.pdf

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、TI 通常使用哪些工具? 如果在 CCS v12和 C2000 MCU 上进行测试、我们可能会采取类似的措施。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AK、

    我将在 C2000团队中循环发言。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、AK、我们的大多数软件团队、包括那些从事 C2000软件开发的人员、都在使用 Klocwork。

    惠特尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Whitney、

    感谢您提供的信息,我只是在查看 perforce 网页,他们有2个 STA 工具,Klocwork 和 Helix QAC

    是否仅使用 Klocwork? 您如何遵守 MISRA 标准?

    此外、您通常会将其用作独立工具还是与 Code Composer 集成? 我正在尝试了解执行 代码合规性检查的界面,报告生成这种事情,以便我们可以在我们的项目中复制类似的工作流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我们将使用 Klocwork for MISRA、然后用代码检查补充 Klocwork 分析、以涵盖该工具无法检查的规则。

    我想大多数人都是独立使用的、尽管我以前在 CCS 中使用过 Eclipse 插件。 我认为还有 Visual Studio/VS 代码插件、尽管我还没有尝试过这些插件。

    惠特尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否有用于检查 MISRA 合规性的模拟/虚拟报告?

    例如,考虑到 C2000ware 电机控制 SDK ,您能 分享 MISRA 合规性报告吗? 这将有助于获得一些想法和标准做法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不知道可以链接到任何公开版本的报告、但我们的 MISRA 报告模板基本上是这样

    • Klocwork 构建配置信息(构建名称、创建日期、已启用的校验器、使用的 KW 版本等)
    • 问题摘要、其中显示了每种严重性和状态的问题数
    • 代码中发现的所有问题的列表(规则代码、位置、严重性、状态、注释、 等)
    • 列出我们在检查器中启用的所有规则(MISRA C 2012、C 和 C++及其指标等)
    • 偏差许可列表(可接受将问题状态设置为"忽略"或"不是问题"的用例的记录)

    我们使用 Jira 来跟踪偏差记录、例如、如果在项目中、我们想说您可以在访问内存映射寄存器时将整数转换为指针、我们会为描述该用例的 R.11.4提交偏差。 然后在 Klocwork 中、无论何时报告该用例的问题、我们都可以将其状态设置为"忽略"、并在备注字段中提供偏差记录的 Jira ID、以解释理由。

    希望这能给您一些想法?

    惠特尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢惠特尼、我们现在对流程有了更好的了解