This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049C:使用 OSDETECT 对电容器放电

Guru**** 2606725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1475448/tms320f280049c-using-osdetect-to-discharge-a-capacitor

器件型号:TMS320F280049C

工具与软件:

尊敬的专家:

可以使用 开路/短路检测电路(OSDETECT) 对 ADC 采样电容器中当前存储的电荷进行放电吗?
如果您有任何预期的问题或过去的例子、请告诉我。

此致、
还可以

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    理论上、可以使用 开路/短路检测电路(OSDETECT) 对 ADC 采样电容器中当前存储的电荷进行放电。 到目前为止、我还没有亲自测试过 KOR。

    F28004x ADC 无法将采样保持电容器放电至0、因此一个选项是交替转换信号(GND 或 VREFLO)和被采样的电路。  这意味着要 在0V 信号和实际信号之间进行交替转换。 SH 电容可基本上确保 SH 电容在第一个转换周期和下一个周期充电至0V、SH 电容将充电至被采样电路的信号电平。

    谢谢!
    Susmitha

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉这么晚才回复。 感谢您的回答。

    我明白了。  我们将在使用前对其进行全面测试。

    此致、
    还可以