This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377D:我想确认输入限定符是否影响 GPxDAT 寄存器中存储的数据。

Guru**** 2605305 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1478179/tms320f28377d-i-would-like-to-confirm-whether-the-input-qualifier-affects-the-data-stored-in-the-gpxdat-register

器件型号:TMS320F28377D

工具与软件:

您好!

查看 F2837x 芯片技术参考手册中的 GPIO 电路方框图时、如果特定端口配置为 GP 输入、存储在 GPxDAT 寄存器中的值似乎是通过反转电路和输入限定器电路之前的原始值。

我想确认此方框图是否准确地表示了实际行为、或者在通过端口的反转电路和输入限定器之后、GPxDAT 寄存器中的值是否为处理后的值。 您能解释一下输入限定符是否影响存储在 GPxDAT 寄存器中的数据吗?

谢谢。此致、
Sang-il

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sang-Li:

    GPyDAT 寄存器反映鉴定后引脚的实际值。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的明确而迅速的答复。