This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:有哪些更好的方法可以实现电机查找表

Guru**** 2960040 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE, TMDXIDDK379D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1475571/tms320f28379d-what-are-the-better-ways-to-implement-motor-lookup-tables

器件型号:TMS320F28379D
主题中讨论的其他器件:C2000WARE、 TMDXIDDK379D

工具与软件:

Hello 窗体、


使用电机控制算法中的查找表根据牛顿(N)与扭矩(T)关系推导电机参数(如电流)的最佳方法是什么?

.

.

.

有人可以帮助集成以下查找表(参考)

T\n 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000
0 0 10. 18. 25. 31. 35. 37. 38.
5. 0 12. 20. 27. 33. 37. 39. 40.
10. 0 14. 22. 29. 35. 39. 41. 42.
15. 0 16. 24. 31. 37. 41. 43. 44.
20. 0 18. 26. 33. 39. 43. 45. 46.
25. 0 20. 28. 35. 41. 45. 47. 48.
30. 0 22. 30. 37. 43. 47. 49. 50.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该表应显示扭矩与速度间的关系、而不是扭矩与牛顿间的关系。 这是什么电机? 您希望实现什么电机控制算法?

    谢谢!

    嘉兴市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的嘉兴:

    感谢校正、我要为我的电机实现 FOC。

    谢谢!
    Soumitri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Soumitri:

    明白了。 我建议您先从 C2000WARE_MotorControl_SDK 中的通用电机控制实验示例开始、通用电机控制实验是一系列有传感器和无传感器 FOC 方法的集合、您可以使用 FOC 算法从输出 PWM 到旋转电机逐步构建。 请下载该软件、转至解决方案文件夹、然后在"universal_motorcontrol_lab"下导入工程。  

    谢谢!

    嘉兴市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的嘉兴:

    我想针对 IPMSM 电机进行开发
    我已下载 C2000 Ware_Motor SDK_450.54、我没有找到任何与 F28379D 或 Sys.cfg 文件相关的文件。
    意味着我将浏览"/common/include "和" /common/source "中的"文件"。

    是否有可能为我提供指导?

    谢谢!
    Soumitri。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Soumitri:

    感谢您下载 SDK。 请转至"universal_motorcontrol_lab"文件夹、即可看到不同器件上的示例。 请查看用户指南以了解软件工程。 F2837x 没有直接的工程、但您可以参考该工程来构建自己的工程。 如果您想直接引用为 F2837x 构建的工程、可以浏览文件夹"tmdxiddk379d"下的该工程、该工程也可以实现电机控制、但这不是经典 FOC。

    谢谢!

    嘉兴市