This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650SH:规格确认

Guru**** 2815975 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSCNCD28P65X, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1480346/tms320f28p650sh-specification-confirmation

器件型号:TMS320F28P650SH
主题中讨论的其他器件:TMDSCNCD28P65XC2000WARE

工具与软件:

我想使用 F28P650SH6PTP、但我有几个问题、感谢您的澄清:

  1. 其他客户是否已在电力电子应用中使用此产品并已实现大规模生产?
  2. USB 是否支持主机模式、这意味着插入 USB 闪存驱动器时、它可以读取存储在驱动器上的数据?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Sky、

          F28P650SH6PTP 已全面发布为量产数据、广泛应用于电力电子产品。  对于另一个问题、USB 支持主机模式、C2000Ware 中提供了一个应用示例、说明了如何使用该模式。  此示例位于 C2000Ware\driverlib\f28p65x\examples\c28x\usb\usb_ex7_host_msc 中。  该示例使用具有 USB 接口的 TMDSCNCD28P65X 控制卡运行 bat。

    此致、

    Joseph