This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280039:基本配置

Guru**** 2605245 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F280039

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1479668/tms320f280039-basic-configuration

器件型号:TMS320F280039

工具与软件:

尊敬的专家:

以下是有关 F280039基本配置的几个问题:

1. TMS320F280039 PZ (LQFP、100)、TMS320F28P650DK6 PTP (HLQFP、176)、这两款 MCU 的基本配置仅包括复位、时钟、电源和 JTAG 是否正确?

2.我没有看到有关引导的硬件配置部分、是否不需要?

3.是否还有其他需要配置的东西?

谢谢

Joyce

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joyce、您好!

    我不确定"基本配置"是什么意思。 能否详细说明一下本次设置的目标是什么? 您只是想初始化器件吗? 是否正在使用任何外设? Bootrom 将执行初始化过程、其余的任务则是引导引脚设置和代码。 是否有您需要使用的特定引导模式?

    此致、

    Allison