This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:cinit初始化表内容 Ω

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28388D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1480079/tms320f28388d-cinit

器件型号:TMS320F28388D

工具与软件:

我在TI官网找到两个文章:汇编语言工具V22.6 0.n ü LTS版本和TMS320C28x 优化 CC++编译器用户指南、为什么它们对EABI的自动初始化表的LZSS内容介绍不一样、一个是8位地址索引、一个是16位 Ω

然后还有一个问题是我想要解析的是TMS320F28388D芯片的、它的cinit初始化表的内容中的lzss部分解压缩出来后的信息是什么、都是32位的load与run的地址吗?"文档解释是此表中的每个条目对应一
个需要初始化的输出段、可以使用不同的编码对每个输出段的初始化数据进行编码。"是不是就可以认为EABI的cinit初始化表的lzss的内容就是装载与加载地址