This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28035:TMS320F28035

Guru**** 2908090 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP41078

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1474051/tms320f28035-tms320f28035

器件型号:TMS320F28035
主题中讨论的其他器件:PMP41078

工具与软件:

您好:

我们需要使用30V 输入与64V 输出与6000W 功率,必须提供恒定电流,电压变化不是一个实质性的问题。 但需要具有最小输出电容器的恒流输出控制。

认为最佳选择是具有输出电流检测和并联稳压器反馈的 GaN 相移全桥(具有同步整流功能)拓扑。 也许并联使用4个相同的模块。

在 TIDU248–2014年5月 文档中、它们使用 TMS320F280XX 系列 DSP - 如果可能的话、我们也许使用 Delfino。

在输入电压较低的情况下、PSFB 是否正确选择?

在哪里可以找到 PSFB 控制的代码?

感谢对此问题的任何评论/建议。

R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我注意到 PMP41078设计是使用 C29内核完成的。

    代码是否可以在 C2000代码文件夹中获得?
    或者、C9代码是否会在 PMP41078的"文档"文件夹中?

    -r

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否、PSFB 用于降压转换级。 您的是升压级。 因此、应使用 LLC 谐振转换器或常规占空比控制升压转换器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shamin 您好:

    Thnx。

    明白了。

    您可以关闭该主题。

    R