This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:高分辨率 PWM 相移控制

Guru**** 2771175 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1479896/tms320f28379d-high-resolution-pwm-phase-shift-control

器件型号:TMS320F28379D

工具与软件:

大家好、我在2837xD 参考手册的下面看到了一条注释。 这是否仅适用于向上计数模式? 换言之。 如果我在向上/向下计数模式下使用 PWM 计数、并且为 ePWM 模块启用高分辨率相移控制。 我是否仍可以使用死区函数来创建互补的 EPWMxA 和 EPWMxB 波形?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在上-下计数模式下并且使用高分辨率相移控制时、您应该能够使用死区模块