This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28035:UNIFLASH:连接到目标时出错(错误- 600 @ 0x0)

Guru**** 2823835 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1479813/tms320f28035-uniflash-error-connecting-to-target-error---600-0x0

器件型号:TMS320F28035
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

工具与软件:

我有一台32位 Windows 7机器、其中安装了 UniFlash 版本4.6来对 C2000微控制器进行编程。

使用 UniFlash 版本4.6是因为这是支持 Windows 32位计算机的最后一个版本。

尝试编程时、我收到如上所示的错误消息。

似乎安装文件中缺少 DLL?  也许吧?

有没有其他人遇到这种错误,什么是解决方案?

此外、这是独立安装。 该机器上未安装 Code Composer。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、我将使用 XDS100v3 JTAG。 我不知道这是否重要。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gregory:

    您可以在此处再次发布错误消息吗? 我认为它不可见。 我在这里没有看到 XDS100v3 JTAG 是个问题。

    谢谢。此致、

    Charles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请注意、您使用的工具版本非常旧、不受支持、因此我们能够提供的支持量将受到限制。

    带有 XDS100v3和 F28035的 UniFlash 4.6不会是问题。 我自己已成功尝试:

    根据错误消息、听起来 XDS100驱动程序可能没有正确安装。 您可以尝试安装 CCS 吗? CCS 8.3.1是可安装在32位 Windows 上的最后一个版本。