This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 《TMS320F28388D:F2838上的 InstaSPIN-FOC/FAST 估算器使用情况》

Guru**** 2797415 points

Other Parts Discussed in Thread: MOTORWARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1476792/tms320f28388d-instaspin-foc-fast-estimator-usage-on-f2838

器件型号:TMS320F28388D
主题中讨论的其他器件:MOTORWARE

工具与软件:

您好!

我正在考虑在 F2838部件中使用来自 ROM 的 FAST 估算器。 根据器件寄存器 PARTIDL、InstaSPIN-FOC 存在(0x1)。 我假设这是 ROM 中的 FAST 估算器。

我下载了 Motorware 库、其中提供了针对 F2802/05/06器件的示例(以及预编译库 2806xRevB_FastSpinROMSymbols_fpu32.lib)。

是否有一个将 InstaSPIN-FOC 用于 F2838的示例? 如果没有、如何访问 F2838的 ROM 功能?

谢谢、Jay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    F2838x 没有 InstaSPIN ROM、因此它无法在 motorWare 中针对 InstaSPIN 运行任何示例实验。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么、F2838器件 ID 寄存器 PARTIDL InstaSPIN-FOC (0x1) 指的是什么?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请查看 F28388D 器件的最新数据表。 此时不存在器件 ID。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TMS320F2838x 产品说明书 SPRSP114E 2023年6月未提及 InstaSPIN。

    TMS320F2838x 技术参考手册 SPRUII0F 2024年6月仅在 PARTIDL 寄存器中提到了 InstaSPIN、正如我在上面所指出的。 通过 JTAG 读取我的器件时、返回的值为0x1。   

    我缺少什么文档/数据表?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅数据表  SPRSP114E。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该文档未提及 InstaSPIN。 您具体建议我看什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如上所述、F28388D 的 ROM 中不包括 InstaSPIN、如其数据表所示。