This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800157:如何使用 F2800157提高48V PMSM 电机的 MCU 效率

Guru**** 2779905 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1467185/tms320f2800157-how-to-improve-mcu-efficiency-of-48v-pmsm-motor-using-f2800157

器件型号:TMS320F2800157

工具与软件:

团队成员、您好!

我们正在使用 F2800157 MCU 开发定制 PCB。 目前、我们能够使用48V PMSM 实现91%的效率。

如何进一步改善这一点,这是主要的校准部分需要注意,如 user_mtr.h ?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "MCU 效率"是什么意思? 电机驱动能源转换效率? 或别的什么东西吗? 如果是电机驱动效率、则91%可以是正常数字。 您可以向电机 制造商询问最高效率、如果还有提升空间、可以尝试在逆变器中使用低 Rdson MOSFET、SiC 或 GaN、还可以提高电流和电压采样的分辨率。