请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28388D 工具与软件:
我使用外部环回复制了 fsi_ex1_loopback_cpucontrol。 由于我正在使用临时硬件、因此我可以在最大1 MHz 的频率下工作、同时在光纤中使用 TX 和 Rx
我有3个问题:
-什么可以触发帧结束标志错误事件,见图?
-为什么中断不与接收关闭有关?
-我有时出现了缓冲欠运转问题,你知道如何解决它和它指的是什么? 
该代码与 SDK 中提供的代码相同。
如果需要、我可以提供更多信息。
提前感谢