This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2812:can##39;t 使用 Blackhawk BH-USB560M 创建目标配置、因为我的 CCSv6.1安装中不存在文件夹和文件

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1476979/tms320f2812-can-t-create-target-config-using-blackhawk-bh-usb560m-since-no-folder-nor-files-exist-in-my-ccsv6-1-installation

器件型号:TMS320F2812

工具与软件:

自 v3.1以来、我一直使用 CCS、现在将 CCS v6.1用于旧项目。 我购买了一个 Blackhawk BH-USB560M 仿真器、我正在尝试将其与 CCS v6.1一起使用、但在\emulators 子目录中找不到 Blackhawk 子目录。 我曾尝试使用 CCS 安装新软件实用程序、但失败了、不确定应该怎么做。 设置我的 Target 以使用 Blackhawk 这样的标准仿真器应该不会有多困难。 我正在使用这款戴尔 M6800笔记本电脑与 Windows 10、并具有最新的更新。

请注意、我已经使用名为 BHProbe.2的非 CCS Blackhawk 实用程序对它进行了测试、它已连接到我的目标并且基于 recevieng 没有错误而正常运行、并且通过了 Blackhawk 实用程序应用程序的所有测试。

请告知我应采取哪些步骤或在何处查找使用 Blackhawk 设置目标配置的说明、包括下载和安装任何所需的 Blackhawk CCS 文件。 我已经联系了 Blackhawk。 现在 Corelis 支持获取下载访问他们的 Blackhawk-dsp.com 服务器,应该有文件. 由于他们网站的更改,我无法获得访问,除非 Corelis 支持给我一组下载网站的登录凭据,并且不确定他们是否会。

但是、由于他们的仿真器在 CCS v6.1中本地使用、因此我希望我可以从 TI 或其他第三方获取任何所需的文件。

如果能快速回答、我将会非常感激、因为我在这方面工作了一个多星期、但没有任何好的结果、除非我知道我的仿真器似乎在工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kamran

    我需要向工具团队核实、即使显示为 Spectrum Digital、您是否尝试过使用下拉列表(在 CCXML 中)中列出的 XDS560 USB?

    我认为 XDS560驱动器应该是仿真器中的通用驱动器、但是它认为值得一试。

    此致!

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我曾尝试过 XDS560、但它无法正常工作。  

    但经过深入研究并获得 Blackhawk 支持的帮助后、Blackhawk 仿真器未列出以及 Emu Pack 无法添加到我的 CCSv6.1安装中的原因似乎是、我使用的是 Windows 10 (64位版本)、我告诉它仅加载32位版本的 Windows。  

    我通过安装新的 CCSv6.1安装找到了一种权变措施、即使是64位 Windows、它也会加载 Blackhawk emu 文件、只要在初始安装时选择了 Blackhawk、但是在64位 Windows 中进行初始安装后、我在尝试添加此软件时收到错误消息。  

    问题现在已经解决了。 感谢您的建议。