This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCD2808:C2000Ware 中无 TMDSCNCD2808/TMS320F2808 controlCARD 的文件/示例、且无 CCS 支持

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE, TMS320F2808

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1479189/tmdscncd2808-no-files-examples-for-tmdscncd2808-tms320f2808-controlcard-in-c2000ware-and-no-ccs-support

器件型号:TMDSCNCD2808
主题中讨论的其他器件:C2000WARE、、、 TMS320F2808

工具与软件:

在 C2000Ware 中找不到硬件文件/示例

TMDSCNCD2808
TMS320F2808 controlCARD

TI 描述说:

收发器功能
  • TMS320F2808数字信号控制器
  • 小型- 9cm x 2.5cm
  • 标准100引脚 DIMM 接口
  • 可通过  从 boards\controlCARDs\TMDSCNCD2808处下载 C2000Ware 来找到硬件文件
  • DIMM 接口上的 F28x 模拟 I/O、数字 I/O 和 JTAG 信号
  • 隔离式 RS -232接口
  • 需要5V 电源
  • 调试需要独立的 JTAG 仿真器。 单独出售。

在 C2000Ware 最后版本中没有具有此名称的文件夹/文件

CCS 也无法识别该电路板。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这看起来像是一个拼写错误。 您可以在下面的软件包中找到硬件设计文件。

    https://www.ti.com/lit/zip/sprr101 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 、我找到了文件。

    CCS 支持怎么样? 该卡在 TI 网站上已开始销售并正在进行生产。