This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650DK:TMS320F28P650DK9

Guru**** 2603895 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1484159/tms320f28p650dk-tms320f28p650dk9

器件型号:TMS320F28P650DK
Thread 中讨论的其他器件:C2000WARE

工具与软件:

我创建了空项目。

我为 CAN 初始化编写了应用程序(can_initModule (uint32_t base))。

用到的一些技巧。 我正在受到警告。

扭曲并刷写代码。 它卡在循环中。 此功能在下面的代码片段中提到。

有什么想法如何解决或什么是问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shashi:

    不应忽略与 C2000编译器中的存储器映射相关的警告。 也就是说、您需要在链接器命令文件中定义 MSGRAM 段。 您可以使用我们 C2000WARE SDK 中的双核链接器命令文件作为参考的基础。 否则、如果您没有定义这些段、您的代码可能不会如您所见的那样正确执行

    此致、

    Peter