This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28374S:如何避免周期开始后再运行三个 EPWMCLK 周期的情况?

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1483905/tms320f28374s-how-can-i-avoid-the-phenomenon-where-the-period-starts-and-then-runs-three-epwmclk-cycles-later

器件型号:TMS320F28374S

工具与软件:

大家好!

[问题1]

如何避免周期开始然后运行三个 EPWMCLK 周期的现象?

[问题2]

是否有描述如何将 HRPWM1输出与 HRPWM2输出同步的示例代码?

此致、

Ito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ito:

    [1]无法避免3个 EPWMCLK 周期限制、因为这是内部 HR 计算机制造成的(HR 激活需要这段时间)。 此限制描述了在这3个周期内 HR 功能如何不可用(MEP 阶跃控制未激活)。  

    [2]我们没有直接演示这一点的示例、但建议在初始化期间开始同步2个 PWM 一次、以同步输出、因为启用与 HR 周期模式同步会引入1-2个周期的抖动、如 TRM 中所述:

    此致、

    Allison