This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:C2000软件应用团队

Guru**** 2604225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1480537/tms320f28379d-c2000-sw-apps-team

器件型号:TMS320F28379D

工具与软件:

F28379D 可以通过 Instan-spin 快速速度/扭矩控制运行无传感器 FOC?TI 是否有专门针对 F28379D 的库?

谢谢...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luis:

    [报价 userid="644238" url="~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1480537/tms320f28379d-c2000-sw-apps-team ">F28379D 能够通过 Instan-spin 快速速度/扭矩控制运行无传感器 FOC?TI 是否有专门针对 F28379D 的库?

     F28379D 器件确实能够运行此示例、但我们没有可用或准备好软件示例。 通常、我们成本较低、性能较低的器件用于无传感器电机控制应用。

    我是否可以建议改用我们较新的 F28P65x 器件? 它与 F2837x (200MHz 时钟)非常相似、但具有增强的特性和额外的外设(如集成的 EtherCAT)、并且成本更低。

    我们将  在下一个电机控制 SDK 版本中提供通用电机控制实验室电机控制示例代码、该代码为该器件提供无传感器控制。 这将使用 LaunchPad + BoosterPack 硬件。

    此致!

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Kevin!!! 您是否知道新的电机控制 SDK 何时发布?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luis:

    预计在4月底发布。 如果您需要它、我可以更快地共享您可以在当前 MCSDK v5_03中使用的文件。

    此致!

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您能共享用于 Instan-spin 和 F28P65x 的文件、将会非常有帮助。

    此致!

    Luis。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Luis、

    很抱歉因为我本周出差而出现延误!

    Kevin 已 离线与我共享了该文件、所以我会直接通过电子邮件与您共享。 请持续关注!

    -Matt