This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800135:SCI 引导模式下的闪存编程

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1481555/tms320f2800135-flash-programming-with-sci-bootmode

器件型号:TMS320F2800135
Thread 中讨论的其他器件:C2000WARE

工具与软件:

大家好!

 当我使用 SCI 引导闪存编程时 (例如 C:\ti\c2000\C2000Ware_5_01_00_00\utilities\flash_programmers\serial_flash_programmer
serial_flash_programr.exe -d f280013x -k flash_kernel_ex3_sci_flash_kernel.txt -a testdenemehex.txt -b 9600 -p COM10 -v)  

最大波特率值为38400。 是否有可能进一步提高此值? 

                

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以可靠地将波特率增加到115,200bps。 如果在这些速度下遇到连接问题、则应相应地降低波特率。

    此致!

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matt:

    我曾尝试将其从38.400增加、但连接在40000次、我无法对闪存进行编程。

    此致!

    Burak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是否可以尝试使用其他 USB 电缆? 借助 F2800137、我能够以115,200成功使用闪存编程器。

    此致!

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否分享您的设置? 我有一个通用的程序员,我自己做了,我对这个应用程序( C2000Ware_x_xx_xx_xx > utilities > flash_programmers > serial_flash_programmer ).在我的系统.  正如我之前所说的,在38400以上没有混乱。 在参考手册中,我发现在下面的部分.

    此致!

    Burak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、SCI 最大波特率由 LSPCLK/16决定、即使在2 MHz 的 LSPCLK 最低频率下、器件也应该能够支持115,200bps。

    我将 LAUNCHXL-F2800137 与板载 XDS110 JTAG 调试器串行接口配合使用。 您使用什么串行接口?

    此致!

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我使用串行接口 UART。

    当我们首次尝试通过 UART 以引导模式刷写卡时、我们是否需要在内核文件中进行任何配置以增加波特率? 我之前说过、连接速度超过38400时将丢失、无法对处理器进行编程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    默认情况下、内核应能够利用自动波特检测来处理 SCI 波特率配置。 您能否链接您正在使用的串行接口 UART 器件?

    此致!

    Matt