This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:当 MUX 寄存器位字段只有2位时、如何选择"MUX Position">3?

Guru**** 2644735 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28388D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1483809/tms320f28388d-how-to-select-mux-position-3-when-mux-register-bit-fields-have-only-2-bits

器件型号:TMS320F28388D

工具与软件:

当多路复用器寄存器每个 GPIO 只有2位、只允许选择0 - 3时、如何选择数字大于3的多路复用器位置。

例如、在 TMS320F28388D 数据表的表6-1中、我如何为 GPIO16引脚选择 EPWM9A 功能?

表6-1规定了"多路复用器位置"为5、但为 GPIO16引脚选择 EPWM9A 功能的 GPAMUX2寄存器仅为2位宽、只允许选择0 - 3。

在此 GPAMUX2寄存器中、为 GPIO16引脚选择了5 (101)的"MUX 位置"(仅2个位用于该字段、仅允许0 - 3)、EPWM9A 如何发挥作用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    低2位使用 GPAMUX1、高2位使用 GPAMUX2、可能必须通过向 GPALOCK 写入0x0000并向 GPACR 写入0x0001来"解锁"GPAMUX2。

    仅适用于 GPBMUX1、GPCMUX1等 当然、德州仪器(TI)不会在技术参考手册、数据表或其他任何地方对此进行解释。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    低2位使用 GPAMUX1、高2位使用 GPAMUX2、可能必须通过向 GPALOCK 写入0x0000并向 GPACR 写入0x0001来"解锁"GPAMUX2。

    仅适用于 GPBMUX1、GPCMUX1等 当然、德州仪器(TI)不会在技术参考手册、数据表或其他任何地方对此进行解释。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    校正--在 GPAGMUX1中设置与 GPAMUX1的低2位相对应的高2位。 一般而言、GPxMUXy 是低位2、GPxGMUXy 是高位2。 如果只需要 MUX 位置的低2位(0 - 3)(GPxMUXy)、则不必设置 GPxGMUXy、因为 GPxGMUXy 寄存器位默认为0。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    校正--在 GPAGMUX1中设置与 GPAMUX1的低2位相对应的高2位。 一般而言、GPxMUXy 是低位2、GPxGMUXy 是高位2。 如果只需要 MUX 位置的低2位(0 - 3)(GPxMUXy)、则不必设置 GPxGMUXy、因为 GPxGMUXy 寄存器位默认为0。