This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650DK:CPU2中缺少 CMPSS 外设(在寄存器窗口中)

Guru**** 2609285 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1483713/tms320f28p650dk-missing-cmpss-peripheral-in-cpu2-in-register-window

器件型号:TMS320F28P650DK

工具与软件:

尊敬的 Champ:

我要求为我的客户提供服务。

这些示例使用的是 CCS 12.7.0和 C2kWare_5.02。

在调试寄存器窗口中、可以发现 CMPSS 外设在 CPU2中缺失、而 CMPSS 外设在 CPU1中存在。

对于  CCS 12.8.1和 C2kWare_5.04、CPU1和 CPU2 在 调试寄存器窗口中都确实具有 CMPSS 寄存器。

如何在此 CCS 12.7.0和 C2kWare_5.02下修复它?  

谢谢。此致、

Johnny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Johnny、

    这是 CCS 12.7中的一个错误、在12.8中修复了这个错误。 我们将无法在12.7中修复它、客户能否迁移到12.8?  

    谢谢!

    Ben Collier