This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377D:关于温度传感器

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28377D, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1483561/tms320f28377d-regarding-temperature-sensor

器件型号:TMS320F28377D
Thread 中讨论的其他器件: C2000WARE

工具与软件:

大家好、我使用 TMS320F28377D 微控制器、需要读取微控制器的内部温度  

请提供温度传感器读取功能 API 的示例代码  

此致

J.Muniniteesh  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    示例"adc_ex3_temp_sensor"可以在[C2000Ware]\driverlib\f2837xd\examples\cpu1\adc\中找到

    此致、

    Ben Collier