This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:安全功能测试实施 MPOST。

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28388D, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1474507/tms320f28388d-safety-feature-test-implementation-mpost

器件型号:TMS320F28388D
Thread 中讨论的其他器件: C2000WARE

工具与软件:

我必须根据 tms320f28388d 安全手册为安全库开发一个函数。 该库通过提供测试功能来确保运行时的功能安全。 我应该开发的单元称为 SRAM21。 我在理解这一点时遇到问题。  

据我所知、这是一个加电自检、在引导 ROM 中配置、只能在之后查询其状态。 仅检索我的函数中的测试结果可能不是客户想要的。  我还必须提供此方面的规格。 我不清楚如何针对此功能实现具有错误插入功能的测试运行。 手册没有提供有关这方面的充分资料。

因此、问题再次总结:如何在运行时在 tms320f28388d 上测试 SRAM21安全功能?

欢迎提出任何建议。

 

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mathias、

    此处的诊断库: C:\ti\c2000\C2000Ware_5_04_00_00\libraries\f2838x 还应提供可在运行时执行的存储器测试用例模式、并相当于 HW 在 MPOST 中执行的操作。  我相信、在这个器件上、HWBIST 可以执行存储器测试用例或手动调用执行相同功能的 SW 库。

    如果您有其他问题、请告诉我。

    此致!

    Matthew