This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28950:突发模式转换期间的异常振荡

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1478698/ucc28950-abnormal-oscillation-during-burst-mode-transition

器件型号:UCC28950

工具与软件:

您好!

就在我们的全桥 ZVS 转换器设计中观察到的使用 UCC28950的问题、我想与您进行协商。 从突发模式转换到正常运行时、我们遇到异常振荡。

[运行条件]

  • 输入电压:300V
  • 输出电压:120V
  • 输出电流:6.7A

我们已经观察到在1A 至3A 的负载电流范围内发生异常振荡、尤其是在从突发模式转换到正常运行期间。

您能否提供一些建议、说明突发模式特性和环路补偿设置如何影响这种异常振荡?
此外、对于任何关于调试方法的建议或关于过去是否报告过类似案件的信息、都将不胜感激。

谢谢!

Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     

    我们已收到您的询问、并将按照收到的顺序予以答复。

     

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     

    仅当占空比小于 TON_MIN*FSW (由 Rtmin 编程)时、才应启用突发模式。    前面提到、轻负载突发模式发生在1–3A 之间、负载约为14.9%至44.8%。  这不应触发轻负载突发模式。

    如果输出电容器组(Cout)太小、可能会在不应触发时触发突发模式。  以下信息可用于检查 Cout 电容器大小。

    轻负载突发模式非常适合用于提高待机功耗。  我建议将 Rtmin 设置为10k 的最低值、如果另外两条建议不起作用、查看这是否可以解决问题。

    如果您想提高轻负载效率、我会使用 DCM 比较器来关闭 SR FET。  在某种情况下、驱动 SR FET ID^2*Rdson 不会提高效率、并且驱动 FET 会消耗比其值更大的功率。  

    如果(IDS*FSW +ID^2*Rdson)大于 IDS*Vbody_diode、则应关闭 Qg。

    感谢您对德州仪器(TI)的电源控制器件感兴趣。  如果您有相关问题、请点击右上角的"提出相关问题"按钮。 新创建的问题将自动链接到此问题。

     

    此致、