This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28379D:TMS320F28004x

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP23126, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1474088/launchxl-f28379d-tms320f28004x

器件型号:LAUNCHXL-F28379D
主题中讨论的其他器件:PMP23126C2000WARE

工具与软件:

您好:

6个月前,陈回答用户:

--------------------------------------------------------
TI_Genius  15685 

嗨、Sai、

您是否正在尝试寻找基于 F2837x 的 PSFB 设计?

设计中如何利用其他最新器件?  

 --------------------------------------------------------

具有 TMS320F28xx 系列的 HVPSFB/PCMC 有哪些新器件? 在 TIDU248中有一个解决此问题的方法、它已存在十年之久!

新器件的控制套件中是否会有代码?

-r

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从 TI 网站安装 C2000Ware 和 DP SDK。 然后、使用 PMP23126设计、如下所示。 这是我们针对 PSFB PCMC 直流/直流的最新设计