This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F280049C:如何使用 C2000 LaunchPad 板生成 PSFB 信号

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F280049C, TMDSCNCD280049C, TMDSHSECDOCK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1473260/launchxl-f280049c-how-to-generate-psfb-signals-using-c2000-launchpad-board

器件型号:LAUNCHXL-F280049C
主题中讨论的其他器件: TMDSCNCD280049CTMDSHSECDOCK

工具与软件:

您好!

是否可以使用 LAUNCHXL-F280049C 或任何 C2000参考板来生成相移全桥信号?

如果是、请说明如何以及 可以使用哪些信息源和软件

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不、您不能这样做。 您需要生成峰值电流才能看到 PCMC 操作。 LAUNCHXL-F280049C 无法生成峰值电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shamim,

    我希望这只是误解。

    我不是在谈论闭环系统/电源、而是只问开环相移调制信号:

    在更改输入(大概是 ADC 输入上的电压)时、2个以反相方式产生脉冲的数字输出会相对于2个其他类似脉冲改变其时间位置/相位。 占空比为50%。

    这是 PSFB 调制的定义。 它与电流无关。  

    我的问题:

    是否有适当的示例说明 PSFB 调制的生成? 当然、该参考板可能有所不同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、还请告知哪一个 Launchpad 板或 controlCARD 是生成 PSFB 信号并对其进行实验的最佳选择。

    可能会   更好吗?TMDSCNCD280049C 子板以及 TMDSHSECDOCK 基板集线站会更好。

    谢谢你