This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280039C:如何动态修改 EPWM 触发事件预分频

Guru**** 2747405 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1478685/tms320f280039c-how-to-modify-epwm-trigger-event-prescale-on-the-fly

器件型号:TMS320F280039C

工具与软件:

您好!

我将尝试更新 CLA 任务中的 epwm4周期、占空比和事件预分频值。 我可以正确更新周期和占空比、但在更新触发事件预分频值时、更新会失败。 我曾尝试调用 EPWM_setADCTriggerEventPrescale API 函数、但它不起作用。 是否要执行特定的程序来更新此值? 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    请给我们一些时间来查看此问题、并尽快与您联系。

    谢谢  

    Srikanth