This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F280039C:I2C 仅发送26个字节的数据、然后停止

Guru**** 2608665 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1479344/launchxl-f280039c-i2c-only-sending-26-bytes-of-data-and-then-stops

器件型号:LAUNCHXL-F280039C

工具与软件:

你好!  

我正在从 I2CA 向 LAUNCHXL-F28000390C 开发板上的 I2CB 发送 I2C 数据、并且我可以成功发送26个字节、然后停止。 我将在连续模式下使用它、并且我将它设置在 while 循环中、以便每次发送相同的数据。 地址为0x3C、数据为字节1 0x00和字节2 0x01。  控制器发送8条成功消息(每条消息总共3字节)、最后一条消息只有2个字节、仅成功发送地址和第一个字节。 它每次都重复。 是否配置了仅允许 x 个字节数然后停止的参数? 收件人是否需要发回一个确认、以便发件人能够成功地发送更多消息?

Scott