This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025C:如何在我的通用电机控制器项目中添加闪存 API 库

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1474745/tms320f280025c-how-to-add-flash-api-library-in-my-universal-motor-controller-project

器件型号:TMS320F280025C
Thread 中讨论的其他器件:C2000WARE

工具与软件:

大家好、

我正在从事一项工作 通用电机控制器实验 项目、并且我想存储一些内容 重要电机参数 在中 内部闪存 我的 F280025器件 . 我正面临着添加的挑战 Flash_API 库。 有人能告诉我如何添加  Flash_API 库 工程中有什么相关的注意事项?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以参考位于路径为"C2000ware 中的闪存 API 示例"flashapi_ex1_programming": \driverlib\f28002x\examples\flash"。

    此致、

    Rajeshwary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     感谢您的响应。 我已经可以导入闪存示例、但这不是我的目标。 我想导入该库、以便可以在电机控制项目的 Flash_API 示例中使用同步。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我可以在下周早些时候查看此主题。

    此致、

    Rajeshwary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以将库复制到项目并包括头文件。 我让您参考示例、因为 在示例项目中、我们做了类似的事情。

    此致、

    Rajeshwary