This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28075:是否可以将 GS7 RAM 和 CAN 消息 RAM (0x00014000 - 0x00048FFF)之间的区域用作 RAM 程序区域?

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1478720/tms320f28075-can-the-area-between-the-gs7-ram-and-the-can-a-message-ram-0x00014000---0x00048fff-be-used-as-a-ram-programme-area

器件型号:TMS320F28075

工具与软件:

大家好!

GS7 RAM 和 CAN 消息 RAM (0x00014000 - 0x00048FFF)之间的区域是否可以用作 RAM 程序区域?



此致、

Ito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否、该地址区域没有可用的存储器。

    Vivek Singh