Thread 中讨论的其他器件:C2000WARE
工具与软件:
您好!
我们正在探索用于更改 LaunchPad F2800157上的引导模式的解决方案、以便在无需物理干预的情况下通过 CAN 实现固件更新。 我们已找到应用手册 "C2000软件控制的固件更新过程" 与我们的问题相关、但有一些问题:
-
是否有办法在不使用 OTP 的情况下更改引导模式引脚?
我们对于使用 OTP 犹豫不决、因为 OTP 是一次性配置。 有没有任何其他方法可以修改引导模式引脚、从而提供更大的灵活性? -
是否可以在不依靠引导模式引脚的情况下通过软件完全控制引导模式?
我们正在探索完全通过软件切换引导模式的可能性。 是否有任何建议的方法或替代方法?
为了说明、我们已成功使用 dcan 实用程序和 PCAN-USB Pro 更新了固件。 我们提到这一点是为了表明我们已经管理了 CAN 通信方面、但现在正在寻找更灵活的引导模式控制方法。
欢迎提供任何指导或建议。
谢谢!
此致、
Taif Shamsi