This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDM-02002:开环中轻负载条件下的 LLC 变压器振铃问题

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28379D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1474775/tidm-02002-llc-transformer-ringing-problem-at-light-load-condition-in-open-loop

器件型号:TIDM-02002
主题中讨论的其他器件:TMS320F28379D

工具与软件:

 

HII、

我正在使用 TMS320F28379D 开发一款6.6kW LLC 谐振转换器、该转换器在开环运行中进行测试、初始 PWM 占空比为45%、开关频率为350kHz。 在第一个实验室试验期间、为转换器提供10V 至额定400V 的输入电压。 但是、在振荡频率为3.8 MHz 时、可以在变压器电压上观察到明显的振铃现象。

转换器特性

  • 工作频率范围为150kHz 至300kHz
  • 谐振频率为200kHz
  • 建议 用于缓解这种振铃问题的解决方案。
  • 介绍一种用于验证 LLC 转换器性能并确保稳定运行的系统开环测试程序。

上图是变压器初级电压和初级电流

运行条件:20V 输入、0.25A 负载电流、350kHz PWM、45%占空比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    20V 输入不是此转换器的工作点。 请使用用户指南检查该转换器的最低运行电压。 我认为这是250V 至400V。 请使用 UG 并遵循该设计的分步测试过程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的 Shamim

    我们不能直接为转换器提供400V 的额定电压。 最初、我们必须通过缓慢建立电压并到达额定区域进行检查。

    第二步、当我应用更高的电压时、我进行了检查、电压太高、100V、随后振铃会增加。