This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:是否可以添加第二个以太网端口?

Guru**** 2953910 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28388D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1477977/tms320f28388d-may-i-add-second-ethernet-port

器件型号:TMS320F28388D

工具与软件:

尊敬的先生/女士:

你在做什么?

我正在开发中、使用 TMS320F28388D 实现 EtherCAT 和以太网通信项目。

我已将 EtherCAT 2端口用于 EtherCAT 输入和输出、并将以太网用于控制、但我想将以太网用于控制和中继器(接收到的流量传输到下一个器件)

但我 TMS320F2833D 具有单个以太网 PHY 时钟源。

如果您知道任何 MCU 有两(2)个 EtherCAT 端口和两(2)个以太网端口支持、请告知我。

或任何解决方案。

谢谢你。

朴贤哲

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AM261可能更适合此应用。 它可以支持2个 EtherCAT 和2个以太网端口。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。 我将检查 AM261处理器。 我有 TMDXCD110 EVB。  

    祝你度过美好的一天