This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377S:#1965:无法打开源文件"board.h"

Guru**** 2616395 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1476146/tms320f28377s-1965-cannot-open-source-file-board-h

器件型号:TMS320F28377S
主题中讨论的其他器件:C2000WARESysConfig

工具与软件:

我正在使用 SD_FAT32示例源学习 SD 卡程序。
首先、我将测试 C:\ti\c2000\C2000Ware_5_00_00_00\libraries\fatfs\tests\sd_fat32_file_creats.c 文件夹中的 sd_fat32_file_creats.c、但构建时、会出现以下错误。
致命错误#1965:无法打开源文件"board.h"
我试图在项目中包含 board.h 文件、但在任何位置都找不到。 请帮我解决这个问题。
我使用 c2000Ware_5_00_00_00。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    board.h 和一些其他文件由 SysConfig 生成。 您所引用的目录中的测试仅包含源代码、而不是构建和运行测试所需的整个项目。

    要构建此测试工程、首先可以按照中所示的格式为 F2837XS 创建示例工程 C2000Ware\driverlib\f2838x\examples\c28x\sdspi\sd_FAT32。  然后、您可以用想要运行的 test.c 文件替换 main.c 文件、同时替换 ffconf.h 文件。 完成这些更改之后、您应该能够正确构建和调试项目。

    此致、

    Arnav