This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDM-02002:TIDM-02002的源代码是否可同时应用于 PMP21495和 PMP21999?

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: PMP21999, PMP21495, TIDM-02002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1472914/tidm-02002-can-the-source-code-of-tidm-02002-be-applied-to-both-pmp21495-and-pmp21999

主题中讨论的其他器件:PMP21999PMP21495TIDM-02002

工具与软件:

大家好、我发现针对 TIDM-02002设计了两种硬件设计:PMP21495和 PMP21999。 TIDM-02002的源代码是否可以应用于两个电路板? 是否需要修改?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没错、它们是不同的设计。 它们当然需要一些修改。 请阅读 TIDM-2002用户指南并了解拓扑和基于 MCU 的控制。 然后、根据其他设计的功率级拓扑、您将能够确定所需的更改。