This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:595

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28379D, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1477848/tms320f28379d-595

器件型号:TMS320F28379D
Thread 中讨论的其他器件: C2000WARE

工具与软件:

您好!

我正在使用 TMS320F28379D 板、试图将 Renu HMI FN4070TN 连接为人机界面。 使用电路板、我可以发送数据、但当我连接 RS 232时、我无法发送数据;未检测到器件。 引脚连接如下:GPIO18和19 (TX 和 RX)通过一根 GND 电缆连接到 RS -232 RX 和 TX。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您使用 F28379D 上的哪个外设/是否需要专门帮助?

    此致、

    Delaney

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将在 TMS320F28379D 微控制器上使用 SCIB (SCI/UART 外设 B)、具体来说:

    • 将 SCIB 与引脚配合使用:
      • SCITXDB 的 GPIO 18 (发送)
      • SCIRXDB 的 GPIO 19 (接收)
    • 配置为115200波特的 Modbus RTU 通信
    • 8个数据位、1个停止位、无奇偶校验
    • 使用中断驱动接收(SCIB RX 中断)

    我需要帮助以确保:

    1. 对 F28379D 的 SCIB 外设使用正确的中断标志和配置
    2. 正确处理 FIFO 和中断配置
    3. 使用适当的定时器/延迟机制进行 Modbus RTU 帧检测
    4. 确保适当的寄存器配置以实现可靠的高速运行

    您能否帮助验证 F28379D 上 SCIB 外设实现的这些方面?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    好的、GPIO 18和 GPIO 19应该适用于 SCI B。您是否已尝试对 SCITX 引脚进行仔细检查以验证 SCI 信号是否显示?

    另一项建议是从 C2000ware 中的某个示例开始、测试/使其有效、然后加入您自己的代码。 您是否已在 F2837xD Launchpad 上运行任何 SCI C2000ware 示例?

    另请注意、您需要确保在工程属性中包含_LAUNCHXL_F28379D 预定义符号、因为这将影响代码中的时钟设置、从而影响 SCI 波特率。

    此致、

    Delaney