This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:EtherCAT +外部存储器接口;引脚重新分配

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1473971/tms320f28388d-ethercat-external-memory-interface-pin-reassignment

器件型号:TMS320F28388D
主题中讨论的其他器件:SysConfig

工具与软件:

您好!

我想使用 F28388SPTPS、并想连接 EtherCAT 模块和外部存储器(DRAM)。 为此、 ESC_PHY_RESETn 和 EMIF1_D8均位于引脚上  143.我想知道是否可以将 ESC_PHY_RESETn 重新映射到另一个 GPIO 引脚(在我的代码中未使用(仅在 init 时使用))。 我也可以使用电阻器将其上拉、但为了适应未来需求、我希望将其连接到 GPIO。  

您好!

TIM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tim、您好!

    很抱歉耽误你的时间。

     使用 SysConfig 引脚多路复用工具进行快速检查时、EMIF 和 ECAT 之间的引脚似乎多于 ESC_PHY_RESETn 信号。 除非您以某种方式更改了您正在使用的 EMIF 信号。

    将信号移动到其他引脚的一种常见方法是使用输入和输出 X-BAR。 如果您可以将 ESC_PHY_RESETn 信号从未绑定的 GPIO (例如 176引脚封装上缺少的155或76)连接到输入 X-BAR、然后使用 输出 X-BAR 输出到另一个引脚 、则可以这样做。

    此致!

    Kevin