This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:采用 F28335的 BLDC 电机梯形控制。

Guru**** 2763595 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1478150/tms320f28335-trapezoidal-control-of-bldc-motor-with-f28335

器件型号:TMS320F28335

工具与软件:

BLDC 电机代码的梯形控制套件也适用于 F28035微控制器、但我想使用 F28335运行它。 那么、如何将其从  F28035转换 为 F28335? 请 提供一些指导。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该算法可以用于任何 C2000器件。 您可以查看此示例项目的应用手册、以便根据您使用的器件和电路板更改器件配置。 大多数情况下、与器件相关的所有代码都可能必须相应地进行验证和更改。