This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F280039C:I2C_ex3_external_loopback 不起作用

Guru**** 2609285 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1478628/launchxl-f280039c-i2c_ex3_external_loopback-not-working

器件型号:LAUNCHXL-F280039C

工具与软件:

你好!  

在 LAUNCHXL-F2800C39上使用 i2c_ex3_external_loopback 时、我会遇到一些问题。 我将(SDA) GPIO_19连接到(SDA B) GPIO_34、(SCL A) GPIO_18连接到(SCL B) GPIO_51。 数据和时钟都使用4.7K Ω 外部电阻器拉高(拉至3.3V)。 当我调试项目时、中断被触发、但是只有当从 I2CA_BASE 发送时触发、当 TX FIFO 水平中断被触发时才触发。  它会触发2次、然后停止。 当我使用 Saleae 查看这些线时、没有时钟或数据信号、只有两条线都被拉高。 有人对为什么这不起作用有什么想法吗?  

此致、  

Scott